Everything
19.13 メッセージ・バッファ情報(message_buffer[])
ここでは,各メッセージ・バッファを定義します。
形式
< >内は,ユーザが記述する部分を示します。
1 ) ID番号
- 説明
メッセージ・バッファID番号を定義します。
- 定義形式
数値
- 定義範囲
1~255
- 省略時の扱い
cfg600がID番号を自動的に割り当てます。
- 備考
ID番号は,1から漏れなく付与される必要があります。つまり,ID番号を指定する場合は,その値は定義するオブジェクト数以下でなければなりません。
2 ) ID名称(name
- 説明
ID名称を定義します。指定されたID名称は,システム情報ヘッダ・ファイル(kernel_id.h)に以下の形式で出力されます。
 #define <ID名称>   <ID番号>
- 定義形式
シンボル
- 定義範囲

- 省略時の扱い
省略不可
3 ) バッファ・サイズ(mbf_size
- 説明
メッセージ・バッファのサイズを,バイト単位で義します。
- 定義形式
数値
- 定義範囲
0,または8~65532の範囲の4の倍数
- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は0)を適用
4 ) メッセージ・バッファ領域に付与するセクション名(mbf_section
- 説明
メッセージ・バッファ領域に付与するセクション名を定義します。
mbf_size>0の場合,cfg600はmbf_sectionで指定されたセクションにmbf_sizeで指定されたサイズのメッセージ・バッファ領域を生成します。このセクションのセクション属性は“DATA”,アライメント数は4です。リンク時には,このセクションをRAM領域に配置してください。
リンク時に,このセクションを0番地に配置してはなりません。
- 定義形式
シンボル
- 定義範囲

- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時はBRI_HEAP)を適用
5 ) 最大メッセージ・サイズ(max_msgsz
- 説明
最大メッセージ・サイズをバイト単位で指定します。
mbf_size>0の場合は,max_msgszは(mbf_size - 4)以下でなければなりません。
- 定義形式
数値
- 定義範囲
1~65528
- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は4)を適用