F0520003 |
[メッセージ] |
#include ファイル"ファイル名"は自分自身をインクルードしています。 |
[説明] |
#include ファイル"ファイル名"は自分自身をインクルードしています。修正してください。 |
F0520004 |
[メッセージ] |
メモリが足りません。 |
[対処方法] |
メモリが不足しています。ほかのアプリケーションを終了して,再度コンパイルし直してください。 |
F0520005 |
[メッセージ] |
ソース・ファイル"ファイル名"を開くことができません。 |
F0520013 |
[メッセージ] |
ファイル名がありません。 |
F0520035 |
[メッセージ] |
#error指令: 文字列 |
[説明] |
ソース・ファイル中に#error指令がありました。 |
F0520143 |
[メッセージ] |
プログラムはコンパイルするのに大きすぎるか複雑すぎます。 |
F0520163 |
[メッセージ] |
テンポラリ・ファイル xxx がオープンできません。 |
F0520164 |
[メッセージ] |
テンポラリ・ファイル用のフォルダ名が長すぎます (xxx)。 |
F0520182 |
[メッセージ] |
ソース・ファイル xxx を開くことができません。サーチ・リストにフォルダがありません。 |
F0520189 |
[メッセージ] |
ファイル"ファイル名"の書き込み中にエラーが生じました。 |
F0520563 |
[メッセージ] |
不正なプリプロセッサ出力ファイルです。 |
F0520564 |
[メッセージ] |
プリプロセッサ出力ファイルをオープンできません。 |
F0520571 |
[メッセージ] |
不正なオプションです。: オプション名 |
F0520642 |
[メッセージ] |
テンポラリ・ファイル名を生成できません。 |
F0520920 |
[メッセージ] |
出力ファイルがオープンできません: xxx。 |
F0523029 |
[メッセージ] |
misraルールファイルをオープンできません。 |
[説明] |
-misra2004=”ファイル名”または-misra2012=”ファイル名”オプションで指定したファイルをオープンできません。 |
F0523030 |
[メッセージ] |
ルールファイル内の記述が不正です。 |
[説明] |
-misra2004=”ファイル名”または-misra2012=”ファイル名”オプションで指定したファイルの内容に,不正な記述があります。 |
F0523031 |
[メッセージ] |
“ルール番号”はサポートしていません。 |
[説明] |
サポートしていないルール番号を指定しました。 |
F0523061 |
[メッセージ] |
実引数は組み込み関数の仮引数と適合しません。 |
F0523062 |
[メッセージ] |
返却値の型が組み込み関数の型と合っていません。 |
F0523088 |
[メッセージ] |
ビット位置が範囲外の値です。 |
F0530320 |
[メッセージ] |
シンボル"シンボル名"が重複しています。 |
F0530800 |
[メッセージ] |
"シンボル名" で示すシンボルの型がファイル間で異なっています。 |
F0530808 |
[メッセージ] |
"変数名"で示す変数のアライメントがファイル間で異なっています。 |
F0530810 |
[メッセージ] |
"シンボル名" で示すシンボルの#pragma指定がファイル間で異なっています。 |
F0531003 |
[メッセージ] |
オプションオプションで指定された関数関数が見つかりません。 |
F0533015 |
[メッセージ] |
シンボル数が限界値を越えました。 |
[説明] |
コンパイラが生成するシンボルの数が限界値を越えました。 |
F0533021 |
[メッセージ] |
メモリが足りません。 |
[対処方法] |
ほかのアプリケーションを終了して,再度コンパイルし直してください。 |
F0533300 |
[メッセージ] |
Cannot open an intermediate file. |
[説明] |
コンパイラが内部で生成する中間ファイルをオープンすることができません。 |
F0533301 |
[メッセージ] |
中間ファイルをクローズできません。 |
[説明] |
コンパイラが内部で生成する中間ファイルをクローズすることができません。 |
F0533302 |
[メッセージ] |
中間ファイルの読み込み中にエラーが生じました。 |
F0533303 |
[メッセージ] |
中間ファイルの書き込み中にエラーが生じました。 |
F0533306 |
[メッセージ] |
コンパイル処理を中断しました。 |
[説明] |
コンパイル処理中にCntl + Cコマンドによる割り込みを検出しました。 |
F0533330 |
[メッセージ] |
中間ファイルをオープンできません。 |
[説明] |
コンパイラが内部で生成する中間ファイルをオープンすることができません。 |
F0540027 |
[メッセージ] |
ファイル”ファイル名”が読み込みできません。 |
F0540204 |
[メッセージ] |
関数内で使用するスタックのサイズが大きすぎます。 |
[説明] |
関数内で使用するスタックのサイズが64Kバイトを越えています。 |
F0540300 |
[メッセージ] |
中間ファイルをオープンできません。 |
[説明] |
コンパイラが内部で生成する中間ファイルをオープンすることができません。 |
F0540301 |
[メッセージ] |
中間ファイルをクローズできません。 |
[説明] |
コンパイラが内部で生成する中間ファイルをクローズすることができません。 |
F0540302 |
[メッセージ] |
中間ファイルの読み込み中にエラーが生じました。 |
F0540303 |
[メッセージ] |
中間ファイルの書き込み中にエラーが生じました。 |
F0540400 |
[メッセージ] |
#pragma "識別子名" に異なるパラメータが設定されています。 |
F0550503 |
[メッセージ] |
ファイルfileをオープンできません。 |
[対処方法] |
ファイルを確認してください。 |
F0550504 |
[メッセージ] |
セクション定義疑似命令においてセクションの種類の指定に誤りがあります。 |
[対処方法] |
セクションの種類の指定を確認してください。 |
F0550505 |
[メッセージ] |
メモリが足りません。 |
[対処方法] |
空きメモリを確認してください。 |
F0550506 |
[メッセージ] |
内部データ領域(string)の確保に失敗しました。 |
[対処方法] |
空きメモリを確認してください。 |
F0550507 |
[メッセージ] |
式の処理において作業領域が足りなくなりました。(string) |
[説明] |
式の処理において作業領域が足りなくなりました。単純な式に変更してください。 |
[対処方法] |
式を確認してください。 |
F0550508 |
[メッセージ] |
定義されていない識別子identifierが参照されています。 |
[対処方法] |
識別子を確認してください。 |
F0550509 |
[メッセージ] |
予期しない疑似命令stringが見つかりました。 |
[対処方法] |
疑似命令を確認してください。 |
F0550510 |
[メッセージ] |
string疑似命令に対応する疑似命令が存在しません。 |
[対処方法] |
疑似命令を確認してください。 |
F0550511 |
[メッセージ] |
条件アセンブル疑似命令において対応する疑似命令stringが存在しません。 |
[対処方法] |
条件アセンブル疑似命令を確認してください。 |
F0550512 |
[メッセージ] |
条件アセンブル疑似命令が4294967294回以上ネストして用いられています。 |
[対処方法] |
ネストを確認してください。 |
F0550513 |
[メッセージ] |
string疑似命令に対応する.endm疑似命令が存在しません。 |
[対処方法] |
疑似命令を確認してください。 |
F0550514 |
[メッセージ] |
実引数が4294967294個以上用いられています。 |
[対処方法] |
実引数を確認してください。 |
F0550516 |
[メッセージ] |
.local疑似命令により自動生成されたシンボルが限界数(4294967294)を越えました。 |
[対処方法] |
疑似命令を確認してください。 |
F0550526 |
[メッセージ] |
指定されたデバイス・ファイルのバージョンが不正です。バージョンversionは指定できません。 |
[対処方法] |
デバイス・ファイルを確認してください。 |
F0550531 |
[メッセージ] |
1ファイルに記述できるシンボル数を越えました。記述できるシンボル数の限界は,アセンブラが内部で登録するものを含め,4294967294です。 |
F0550532 |
[メッセージ] |
リンク可能なオブジェクト・ファイルを生成する段階で,ファイル・システムに依存するエラーが発生しました。 |
[対処方法] |
ファイル・システムを確認してください。 |
F0550534 |
[メッセージ] |
1ファイル中の命令の数が多すぎます。 |
[説明] |
1ファイル中の命令の数が限界を越えています。限界値は10,000,000です。 |
[対処方法] |
命令の数を確認してください。 |
F0550537 |
[メッセージ] |
セクション(section)のアドレスが使用可能なアドレス範囲を越えました。 |
[説明] |
絶対アドレス指定セクションの配置アドレスが0xffffffffを越えています。 |
[対処方法] |
.orgによるセクションの絶対アドレス指定は,セクションの終端命令の配置アドレスが0xffffffffまでになるように行ってください。 |
F0550538 |
[メッセージ] |
セクション(section1)とセクション(section2 )のアドレスが重複しました。 |
[説明] |
絶対アドレス指定セクションの配置アドレス範囲が,ほかのセクションの配置アドレス範囲と重複しています。 |
[対処方法] |
.orgで指定しているアドレスを確認してください。 |
F0550539 |
[メッセージ] |
リロケーション・エントリに出力するシンボルが限界数(16777215)を越えました。 |
[説明] |
16777216個以上のシンボルが登録されており,かつ参照されています。 |
[対処方法] |
シンボル数を確認してください。 |
F0550540 |
[メッセージ] |
ファイルfileの読み込みができません。 |
[説明] |
ファイルが不正か,ファイルのサイズが読み込みできる限界を越えているかもしれません。 |
[対処方法] |
ファイルを確認してください。 |
F0551601 |
[メッセージ] |
"source"で指定されたデバイス情報に誤りがあります。 |
F0551604 |
[メッセージ] |
RL78-S1コア指定時は-mirror_source=1の指定はできません。 |
F0551605 |
[メッセージ] |
-dev指定時は-mirror_regionの指定はできません。 |
F0551606 |
[メッセージ] |
-mirror_source=common指定時は-mirror_regionの指定はできません。 |
F0551607 |
[メッセージ] |
ミラー領域として入力された値に誤りがあります。 |
F0551608 |
[メッセージ] |
アドレスを指定してください。 |
F0551609 |
[メッセージ] |
インクルード・ファイルの入れ子回数が上限を超えました。 |
[説明] |
インクルードの階層が深すぎるか,自分自身を再帰的にインクルードしている可能性があります。 |
[対処方法] |
インクルード・ファイルを見直してください。 |
F0551610 |
[メッセージ] |
マクロ呼び出しの入れ子回数が上限を超えました。 |
[説明] |
マクロ呼び出しの階層が深すぎるか,自分自身を再帰的に呼び出している可能性があります。 |
[対処方法] |
マクロ定義を見直してください。 |
F0563000 |
[メッセージ] |
No input file |
[説明] |
入力ファイルがありません。 |
F0563001 |
[メッセージ] |
No module in library |
[説明] |
ライブラリ内のモジュール数が0になりました。 |
F0563002 |
[メッセージ] |
Option "オプション1" is ineffective without option "オプション2" |
[説明] |
"オプション1"は"オプション2"が必要です。 |
F0563003 |
[メッセージ] |
Illegal file format "ファイル" |
[説明] |
"ファイル" が利用できないファイル形式です。 |
F0563004 |
[メッセージ] |
Invalid inter-module optimization information type in "ファイル" |
[説明] |
"ファイル"内にサポートしていないモジュール間最適化情報タイプがありました。 |
[対処方法] |
コンパイラ,アセンブラのバージョンが正しいか確認してください。 |
F0563006 |
[メッセージ] |
Option "オプション" cannot be combined with library |
[説明] |
"オプション"とコンパイラで作成したライブラリは同時に指定できません。ライブラリファイルとオプションが正しいか確認してください。 |
F0563010 |
[メッセージ] |
No mirror region information |
[説明] |
ミラー領域の配置アドレス情報が指定されていません。 |
[対処方法] |
-far_rom,-mirror_region,または-devオプションが正しいか確認してください。 |
F0563020 |
[メッセージ] |
No cpu information in input files |
[説明] |
CPU種別を入力ファイルから識別できません。 |
[対処方法] |
バイナリ・ファイルは-binaryオプションで指定し,共にリンクする.obj/.relファイルがあることを確認してください。 |
F0563100 |
[メッセージ] |
Section address overflow out of range : "セクション" |
[説明] |
"セクション"のアドレスが使用可能な上限の領域を越えました。 |
[対処方法] |
startオプションのアドレス指定を変更してください。
なお,アドレス空間の詳細についてはデバイスのユーザーズ・マニュアルを参照してください。 |
F0563102 |
[メッセージ] |
Section contents overlap in absolute section "セクション" in "ファイル" |
[説明] |
絶対アドレス・セクションのセクション内データ・アドレスが重複しています。 |
[対処方法] |
ソース・プログラムを修正してください。 |
F0563103 |
[メッセージ] |
Section size overflow : "セクション" |
[説明] |
"セクション"が使用可能なサイズを超えました。 |
F0563110 |
[メッセージ] |
Illegal cpu type "マイコン種別" in "ファイル" |
[説明] |
異なるマイコン種別のファイルを入力しました。 |
F0563111 |
[メッセージ] |
Illegal encode type "エンディアン種別" in "ファイル" |
[説明] |
異なるエンディアン種別のファイルを入力しました。 |
F0563112 |
[メッセージ] |
Invalid relocation type in "ファイル" |
[説明] |
"ファイル"内にサポートしていないリロケーション・タイプがありました。 |
[対処方法] |
コンパイラ,アセンブラのバージョンが正しいか確認してください。 |
F0563113 |
[メッセージ] |
Illegal mode type "モード" in "ファイル" |
[説明] |
混在できない"モード"のファイルを入力しました。 |
[対処方法] |
コンパイラ,アセンブラのオプション,およびデバイス・ファイルが正しいか確認してください。
CS+でRL78-S2コアのマイコンのプロジェクトを作成した場合には,乗除積和演算器を使用する設定でプロジェクトが生成されます。CS+で乗除積和演算器を搭載していないマイコンでプロジェクトを作成する場合は,ビルドツールのプロパティの共通オプションタブを表示し,その中の「演算器を使用する」の設定を「使用しない(-use_mda=not_use)」にしてください。 |
F0563114 |
[メッセージ] |
Illegal cpu type "CPU種別" in device file "ファイル" |
[説明] |
"CPU種別"が異なります。 |
[対処方法] |
デバイス・ファイルが正しいか確認してください。 |
F0563115 |
[メッセージ] |
Cpu type in "ファイル" is not supported |
[説明] |
"ファイル"のCPU種別に対応していません。入力ファイルが正しいか確認してください。 |
F0563121 |
[メッセージ] |
Illegal type of the section : "セクション" in "ファイル" |
[説明] |
“セクション”の種類が異なります。 |
[対処方法] |
ソース・ファイルのセクション指定を確認してください。 |
F0563122 |
[メッセージ] |
Illegal attribute of the section : "セクション" in "ファイル" |
[説明] |
“セクション”の種類が異なります。 |
[対処方法] |
ソース・ファイルのセクション指定を確認してください。 |
F0563123 |
[メッセージ] |
Gap is within the limits of the section : "セクション" |
[説明] |
"セクション"を配置することができません。 |
[対処方法] |
ソース・ファイルを確認してください。 |
F0563124 |
[メッセージ] |
Illegal alignment of the section : "セクション" in "ファイル" |
[説明] |
"セクション"のアライメントにより配置することができません。 |
[対処方法] |
ソース・ファイルを確認してください。 |
F0563125 |
[メッセージ] |
Illegal kind of the section : "セクション" in "ファイル" |
[説明] |
“セクション”の種類が異なります。 |
[対処方法] |
ソース・ファイルのセクション指定を確認してください。 |
F0563130 |
[メッセージ] |
Range "領域" in "ファイル" conflicts with that in another file |
[説明] |
"領域"のメモリ範囲が異なるファイルを入力しました。 |
[対処方法] |
コンパイラ,アセンブラのオプションが正しいか確認してください。 |
F0563140 |
[メッセージ] |
No "領域" area information in input device file |
[説明] |
"領域"の情報がデバイス・ファイルにありません。 |
[対処方法] |
デバイス・ファイルが正しいか確認してください。 |
F0563150 |
[メッセージ] |
Multiple files cannot be specified while processing "プロセス" |
[説明] |
"プロセス"処理に対して,複数のファイルを指定できません。 |
[対処方法] |
ファイルの指定を確認してください。 |
F0563200 |
[メッセージ] |
Too many sections |
[説明] |
セクション数が翻訳限界を越えました。複数ファイル出力を指定すると解決できる可能性があります。 |
F0563201 |
[メッセージ] |
Too many symbols |
[説明] |
シンボル数が翻訳限界を越えました。複数ファイル出力を指定すると解決できる可能性があります。 |
F0563202 |
[メッセージ] |
Too many modules |
[説明] |
モジュール数が翻訳限界を越えました。 |
[対処方法] |
ライブラリを分けて作成してください。 |
F0563203 |
[メッセージ] |
Reserved module name "rlink_generates" |
[説明] |
rlink_generates_** (**は,01~99までの数値)は,最適化リンカで使用する予約名称です。.obj/.relファイル名,およびライブラリ内モジュール名として使用しています。 |
[対処方法] |
ファイル名,およびライブラリ内モジュール名で使用している場合は,変更してください。 |
F0563204 |
[メッセージ] |
Reserved section name "$sss_fetch" |
[説明] |
sss_fetch** (sss は任意の文字列,**は01~99 までの数値)は,最適化リンカで使用する予約名称です。 |
[対処方法] |
シンボル名,またはセクション名を変更してください。 |
F0563300 |
[メッセージ] |
Cannot open file : "ファイル" |
[説明] |
"ファイル"をオープンできません。 |
[対処方法] |
ファイル名,およびアクセス権が正しいか,確認してください。 |
F0563301 |
[メッセージ] |
Cannot close file : "ファイル" |
[説明] |
"ファイル"をクローズできません。ディスク容量に空きがない可能性があります。 |
F0563302 |
[メッセージ] |
Cannot write file : "ファイル" |
[説明] |
"ファイル"に書き込めません。ディスク容量に空きがない可能性があります。 |
F0563303 |
[メッセージ] |
Cannot read file : "ファイル" |
[説明] |
"ファイル"を読めません。空ファイルを入力したか,ディスク容量に空きがない可能性があります。 |
F0563310 |
[メッセージ] |
Cannot open temporary file |
[説明] |
中間ファイルをオープンできません。 |
[対処方法] |
HLNK_TMP指定が正しいか確認してください。またはディスク容量に空きがない可能性があります。 |
F0563314 |
[メッセージ] |
Cannot delete temporary file |
[説明] |
中間ファイルを削除できません。ディスク容量に空きがない可能性があります。 |
F0563320 |
[メッセージ] |
Memory overflow |
[説明] |
最適化リンカが内部で使用するメモリが不足しています。 |
[対処方法] |
メモリを増やしてください。 |
F0563410 |
[メッセージ] |
Interrupt by user |
[説明] |
標準入力端末から「(Ctrl)+C」キーによる割り込みを検出しました。 |
F0563430 |
[メッセージ] |
The total section size exceeded the limit of the evaluation version of バージョン. Please consider purchasing the product. |
[説明] |
無償評価版でリンク可能なサイズ制限を越えました。
リンク・サイズを64Kバイト以内に制限しています。製品版の購入をご検討ください。【V1.11以前のみ】 |
F0563431 |
[メッセージ] |
Incorrect device type, object file mismatch. |
[説明] |
対応しないCPU種別を入力しました。 |
[対処方法] |
リンカ実行ファイルとオプションのファイルを確認してください。 |
F0563600 |
[メッセージ] |
Option "オプション" requires parameter |
[説明] |
"オプション"はパラメータ指定が必要です。 |
F0563601 |
[メッセージ] |
Invalid parameter specified in option "オプション" : "パラメータ" |
[説明] |
"オプション"で無効なパラメータを指定しました。 |
F0563602 |
[メッセージ] |
"文字列" option requires "edition". |
[説明] |
"文字列"オプションの使用にはeditionが必要です。 |
F0580101 |
[メッセージ] |
section name is not specified in the .SECTION directive. |
[対処方法] |
.SECTION疑似命令にはセクション名を指定してください。 |
F0580102 |
[メッセージ] |
"%s" is already specified. |
[説明] |
ファイル内に同名のセクションがあります。 |
[対処方法] |
セクション名を確認してください。 |
F0580103 |
[メッセージ] |
cannot specify a section name in the .PSECTION directive. |
[対処方法] |
.PSECTION疑似命令にはセクション名を記述しないでください。 |
F0580399 |
[メッセージ] |
too many errors. |
[説明] |
エラーの数が多すぎるため,処理を中断しました。 |
F0593000 |
[メッセージ] |
‘-cpu’ option is specified twice |
[説明] |
-cpuオプションが複数回指定されました。有効な指定を確認してください。 |
F0593021 |
[メッセージ] |
Memory overflow |
[説明] |
メモリが不足しています。他のアプリケーションを終了して,再度ライブラリを生成し直してください。 |
F0593300 |
[メッセージ] |
Cannot open internal file |
[説明] |
内部ファイルをオープンできませんでした。 |
F0593302 |
[メッセージ] |
Cannot input internal file |
[説明] |
内部ファイルの読み込みに失敗しました。 |
F0593303 |
[メッセージ] |
Cannot output internal file |
[説明] |
内部ファイルへの書き込みに失敗しました。 |
F0593305 |
[メッセージ] |
Invalid command parameter "オプション名" |
[説明] |
"オプション名"の指定に誤りがあります。 |
F0593320 |
[メッセージ] |
Command parameter buffer overflow |
[説明] |
内部バッファが不足しています。 |
F0593321 |
[メッセージ] |
Illegal environment variable |
[説明] |
環境設定の指定に誤りがあります。設定を見直してください。 |
F0593322 |
[メッセージ] |
Lacking cpu specification |
[説明] |
-cpuオプションが指定されていません。設定を確認してください。 |
F0593324 |
[メッセージ] |
Cannot open subcommand file "サブコマンド・ファイル名" |
[説明] |
"サブコマンド・ファイル名"をオープンできませんでした。 |
F0593325 |
[メッセージ] |
Cannot close subcommand file |
[説明] |
サブコマンド・ファイルをクローズできませんでした。 |
F0593326 |
[メッセージ] |
Cannot input subcommand file |
[説明] |
サブコマンド・ファイルの読み込みに失敗しました。 |
F0593327 |
[メッセージ] |
Cannot get compiler version |
[説明] |
コンパイラのバージョンを取得できませんでした。 |
F0593328 |
[メッセージ] |
Cannot find archive file |
[説明] |
CC-RLを構成するファイルがみつかりません。再インストールしてください。 |
F0593329 |
[メッセージ] |
Cannot find compiler program |
[説明] |
CC-RLを構成するファイルがみつかりません。再インストールしてください。 |
F0593330 |
[メッセージ] |
The "オプション名1" option and the "オプション名2" option are inconsistent |
[説明] |
"オプション名1"と"オプション名2"の指定が矛盾しています。指定を確認してください。 |