Everything
 

-include


コンパイル・オプション / ソースオプション

[指定形式]

-include = <パス名>[,…]

[詳細説明]

-

インクルードファイルの存在するパス名を指定します。

-

パス名が複数ある場合にはカンマ(,)で区切って指定することができます。

-

「<」、「>」で囲まれたファイルの検索は、includeオプション指定フォルダ、環境変数INC_RX指定フォルダの順序で行います。

-

「"」、「"」で囲まれたファイルの検索は、#include行を記述しているファイルの格納フォルダ、includeオプション指定フォルダ、環境変数INC_RX指定フォルダの順序で行います。

-

includeオプション指定フォルダが複数ある場合、パス名をコマンドラインに指定した順(左から右の順)に検索します。