Everything
5.1.2 名前

名前はアセンブリ言語ファイルの中で任意に定義し使用できます。

名前は次の種類に分けられます。

表 5.1

名前の種類

名前の種類

内容

ラベル名

アドレスを値として持つ名前

シンボル名

定数を値として持つ名前 (シンボル名には、ラベル名も含みます)

セクション名

.SECTION制御命令で定義されるセクションの名前

ロケーションシンボル名

ロケーションシンボル'$'が記述されている行のオペレーション部の先頭アドレスを示します

マクロ名

マクロの定義名

 

名前の記述規則

-

名前の文字数に制限はありません。

-

名前は大文字と小文字を区別して扱います。"LAB"と"Lab"は異なる名前として扱われます。

-

名前には英数字とアンダーライン(_)、ドル($)が使用できます。

-

名前の先頭文字に数字は使用できません。

-

名前に予約語を使用することはできません。

*ただし、セクション名にのみ予約語のフラグ名(U,I,O,S,Z,C)を使用することができます。