Everything
2.14.4.3 ポイント・トレース・イベントを編集する

ポイント・トレース・イベントの詳細情報は,ポイント・トレース詳細設定 ダイアログにて編集します。このダイアログは,イベント パネル上にて編集したいポイント・トレース・イベントを選択してコンテキスト・メニューの[条件の編集...]を選択することで表示します。

(1)

アドレス条件を編集する場合

ポイント・トレース詳細設定 ダイアログでは,アドレス条件として比較条件,アドレス,アドレス・マスクを指定できます。

(2)

データ条件を編集する場合

ポイント・トレース詳細設定 ダイアログでは,データ条件としてアクセス種別,アクセス・サイズ,比較条件,比較データ,データ・マスクを指定できます。

(3)

パス・カウント条件を編集する場合【シミュレータ】

ポイント・トレース詳細設定 ダイアログでは,パス・カウントを指定できます。

(4)

イベント対象を編集する場合【Full-spec emulator】【E1】【E20】

ポイント・トレース詳細設定 ダイアログでは,イベント対象として次から指定できます。

イベント対象

機能

CPU

CPUへのアクセスがポイント・トレースの対象となります。(デフォルト)

Global RAM

Global RAMへのアクセスがポイント・トレースの対象となります。

Cluster RAM

Cluster RAMへのアクセスがポイント・トレースの対象となります。