Everything
2.10.1 マイクロコントローラ(CPU)をリセットする

デバッグ・ツールバーの ボタンをクリックすることにより,CPUをリセットします。

CPUをリセットすることにより,カレントPC値をリセット番地に設定します。

備考 1.

ブレーク中のCPUリセット後に,I/Oレジスタ/CPUレジスタの値を指定した値に自動的に書き換える処理を設定することができます(「2.20 フック処理を設定する」参照)。

備考 2.

リセットに失敗する場合,以下の設定を行うことでリセットできる場合があります。

-

プロパティ パネル[デバッグ・ツール設定]タブ上の[実行中のリセット]カテゴリ

[強制リセットを使用する]プロパティ

[はい]