ツールバーの次のボタンにより,このパネルの[値]エリアの表示形式を変更することができます。
表記
|
値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。
|
|
自動
|
このパネル上の値の表記を変数ごとの規定値で表示します(デフォルト)。
|
16進数
|
このパネル上の値を16進数で表示します。
|
10進数
|
このパネル上の値を10進数で表示します。
|
8進数
|
このパネル上の値を8進数で表示します。
|
2進数
|
このパネル上の値を2進数で表示します。
|
配列のインデックスを10進数表記
|
このパネル上の配列のインデックスを10進数で表示します(デフォルト)。
|
配列のインデックスを16進数表記
|
このパネル上の配列のインデックスを16進数で表示します。
|
Float
|
このパネル上の値をFloatで表示します。
ただし,4バイト・データ以外,または型情報を持つ場合は,規定値で表示します。
|
Double
|
このパネル上の値をDoubleで表示します。
ただし,8バイト・データ以外,または型情報を持つ場合は,規定値で表示します。
|
|
値表示の末尾に,その値の16進数表記を“()”で囲んで併記します。
|
エンコード
|
文字列変数のエンコードを変更する次のボタンを表示します。
|
|
ASCII
|
文字列変数をASCIIコードで表示します(デフォルト)。
|
Shift_JIS
|
文字列変数をShift_JISコードで表示します。
|
EUC-JP
|
文字列変数をEUC-JPコードで表示します。
|
UTF-8
|
文字列変数をUTF-8コードで表示します。
|
UTF-16 Big-Endian
|
文字列変数をUTF-16 Big-Endianコードで表示します。
|
UTF-16 Little-Endian
|
文字列変数をUTF-16 Little-Endianコードで表示します。
|
UTF-32 Big-Endian
|
文字列変数をUTF-32 Big-Endianコードで表示します。
|
UTF-32 Little-Endian
|
文字列変数をUTF-32 Little-Endianコードで表示します。
|