Everything

トレース検索 ダイアログ


トレース・データの検索を行います(「2.12.8 トレース・データを検索する」参照)。

命令レベル/ソース・レベルを選択して検索することができます。

図 A.32

トレース検索 ダイアログ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

トレース パネルにおいて,ツールバーの ボタンをクリック

-

トレース パネルにおいて,コンテキスト・メニュー→[検索...]を選択

[各エリアの説明]

(1)

タブ選択エリア

タブを選択することにより,検索するレベルが切り替わります。

このダイアログには,次のタブが存在します。

(2)

検索条件設定エリア

検索する際の詳細条件を設定します。

表示内容/設定方法についての詳細は,該当するタブの項を参照してください。

[機能ボタン]

ボタン

機能

前を検索

指定した範囲内で,番号の小さい方向に検索を行います。

検索結果箇所をトレース パネル上で選択状態にします。

ただし,不正な値を指定している場合,またはプログラム実行中は,メッセージを表示し,トレース・データの検索は行いません。

また,トレース パネルが非表示の場合,または他のパネルにフォーカスがある状態からこのダイアログへフォーカスを移動した場合,このボタンは無効となります。

次を検索

指定した範囲内で,番号の大きい方向に検索を行います。

検索結果箇所をトレース パネル上で選択状態にします。

ただし,不正な値を指定している場合,またはプログラム実行中は,メッセージを表示し,トレース・データの検索は行いません。

また,トレース パネルが非表示の場合,または他のパネルにフォーカスがある状態からこのダイアログへフォーカスを移動した場合,このボタンは無効となります。

キャンセル

トレース・データの検索の設定を無効とし,このダイアログをクローズします。

ヘルプ

このダイアログのヘルプを表示します。