Everything
2.13.4 測定可能時間の範囲

Run-Breakタイマ・イベント(「2.13.2 実行停止までの実行時間を計測する」参照),またはタイマ計測イベント(「2.13.3 任意区間の実行時間を計測する【IECUBE】【シミュレータ】」参照)によるタイマ計測の測定可能時間の範囲は次のとおりです。

なお,測定可能な最大時間を越えた場合は,タイマ・オーバー・ブレークを発生し,プログラムの実行を停止します。

表 2.16

測定可能時間の範囲

デバッグ・ツール

Run-Breakタイマ・イベント

タイマ計測イベント

IECUBE

最小

8ナノ秒

最小

17ナノ秒(1分周時)

最大

約40時間43分

オーバフロー検出あり

最大

約40時間43分(2K分周時)

最大パスカウント:4294967295回

オーバフロー検出あり

E1/E20

EZ Emulator

最小

100マイクロ秒

最大

約119時間18分

オーバフロー検出あり

シミュレータ

タイマ/トレース用クロック周波数に依存

タイマ/トレース用クロック周波数に依存