Everything
2.16.2 特定のイベント種別のみ表示する

ツールバーの次のボタンをクリックすることで,特定のイベント種別のみを表示することができます。

 

ハードウエア・ブレーク関連のイベントを表示します。

 

(【シミュレータ】以外)

ソフトウエア・ブレーク関連のイベントを表示します。

 

トレース関連のイベントを表示します

 

【IECUBE】【シミュレータ】

タイマ関連のイベントを表示します。

 

アクション・イベント(Printfイベント)を表示します。

 

ビルトイン・イベント(無条件トレース/Run-Breakタイマ)を表示します。

【E1】【E20】【EZ Emulator】【COM Port】
このボタンは,選択しているマイクロコントローラがOCDトレース機能搭載品の場合のみ有効となります。