ツールバーの次のボタンにより,このパネルのアドレス・エリア/メモリ値エリア/文字列エリアの表示形式を変更することができます。
表記
|
メモリ値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。
|
|
16進数
|
メモリ値を16進数で表示します(デフォルト)。
|
符号付き10進数
|
メモリ値を符号付き10進数で表示します。
|
符号無し10進数
|
メモリ値を符号なし10進数で表示します。
|
8進数
|
メモリ値を8進数で表示します。
|
2進数
|
メモリ値を2進数で表示します。
|
サイズ表記
|
メモリ値のサイズの表示形式を変更する次のボタンを表示します。
|
|
4ビット
|
メモリ値を4ビット幅で表示します。
|
1バイト
|
メモリ値を8ビット幅で表示します(デフォルト)。
|
2バイト
|
メモリ値を16ビット幅で表示します。
対象メモリ領域のエンディアンに従って値を変換します。
|
4バイト
|
メモリ値を32ビット幅で表示します。
対象メモリ領域のエンディアンに従って値を変換します。
|
8バイト
|
メモリ値を64ビット幅で表示します。
対象メモリ領域のエンディアンに従って値を変換します。
|
エンコード
|
文字列のエンコードを変更する次のボタンを表示します。
|
|
ASCII
|
文字列をASCIIコードで表示します(デフォルト)。
|
Shift_JIS
|
文字列をShift_JISコードで表示します。
|
EUC-JP
|
文字列をEUC-JPコードで表示します。
|
UTF-8
|
文字列をUTF-8コードで表示します。
|
UTF-16 Big-Endian
|
文字列UTF-16 Big-Endianコードで表示します。
|
UTF-16 Little-Endian
|
文字列をUTF-16 Little-Endianコードで表示します。
|
UTF-32 Big-Endiann
|
文字列をUTF-32 Big-Endianコードで表示します。
|
UTF-32 Little-Endian
|
文字列をUTF-32 Little-Endianコードで表示します。
|
Half-Precision Float
|
文字列を半精度浮動小数点数値で表示します。
|
Float
|
文字列を単精度浮動小数点数値注で表示します。
|
Double
|
文字列を倍精度浮動小数点数値で表示します。
|
Float Complex
|
文字列を単精度浮動小数点数の複素数で表示します。
|
Double Complex
|
文字列を倍精度浮動小数点数の複素数で表示します。
|
Float Imaginary
|
文字列を単精度浮動小数点数の虚数で表示します。
|
Double Imaginary
|
文字列を倍精度浮動小数点数の虚数で表示します。
|
表示
|
表示形式を変更する次のボタンを表示します。
|
|
スクロール範囲を設定...
|
スクロール範囲を設定するためのスクロール範囲設定 ダイアログがオープンします。
|
表示桁数を設定
|
メモリ値エリアの表示桁数を設定するため,表示桁数設定 ダイアログがオープンします。
|
表示アドレス・オフセット値を設定
|
アドレス・エリアに表示するアドレスのオフセット値を設定するため,アドレス・オフセット設定 ダイアログをオープンします。
|
注 | 浮動小数点数値表示についての詳細は, メモリ パネルの項を参照してください。 |