Everything
1.2 特  長

Pythonコンソールの特長を次に示します。

-

IronPython機能

IronPythonの機能を使用することができます。

Pythonコンソールで使用可能なIronPython言語では,Python言語が持つ機能に加えて,.NET Frameworkが持つ様々なクラス・ライブラリを使用することができます。

IronPythonの言語仕様については,以下のURLを参照してください。

http://ironpython.net/

-

プロジェクト機能

プロジェクトの作成,読み込み,アクティブ・プロジェクトの変更などを行うことができます。

-

ビルド機能

プロジェクト全体でのビルド,ファイル単位でのビルドなどを行うことができます。

-

デバッグ機能

デバッグ・ツールへの接続,切断,プログラムの実行制御,メモリや変数の参照や設定など行うことができます。

-

サンプル・スクリプト取得機能

Python コンソールで実行可能なスクリプトのサンプルをルネサスWeb サイトから取得することができます。

また,スクリプト・ファイルをプロジェクトに登録することができます。

-

Python 3実行環境との外部通信機能

Python 3実行環境からCS+を制御することができます。

Python 3については,以下のURLを参照してください。

https://docs.python.org/3/