日本語の文字コードを指定します。
[指定形式]
 
本オプションのパラメータにsjisを指定したものと見なします。
[詳細説明]
| 
- | 入力ファイル中のコメントに対して,使用する文字コードを指定します。 | 
| 
- | パラメータに指定可能なものを以下に示します。これ以外のものを指定した場合は,ワーニングを出力しsjisとして扱います。なお,入力ファイル中で使用している文字コードと異なるものを指定した場合,動作は保証されません。 | 
| 
none | 
日本語の文字コードを処理しません | 
| 
sjis | 
SJIS | 
| 
euc_jp | 
EUC(日本語) | 
[使用例]
| >CcnvCA78K0R  input.c  -c=euc_jp  -o=output.c |