|
|
|
|
|
W0591051
|
"-l"オプションが指定されたので,入力ファイルの指定は無視されます。
|
リスト・ファイル指定時は,コマンドラインで入力ファイルを同時に指定できません。-lオプションで指定されたリスト・ファイルの変換が実行され,入力ファイルを無視します。
|
|
W0591052
|
"-c"の指定が,リスト・ファイルとコマンドラインで異なります。コマンドラインの指定は無視されます(file)。
|
リスト・ファイル中で指定された入力ファイルfileに対応する-cオプションの指定がリスト・ファイルとコマンドラインで異なります。リスト・ファイルの指定で変換します。
|
|
W0591053
|
不正なoptionオプションが指定されています。
|
不正なオプションが指定されています。
オプションを無視します。
|
|
W0591054
|
optionオプションに指定された引数(argument)が不正です。
|
オプションに指定された引数が不正です。
-cオプションの引数が不正な場合,デフォルト時の指定で処理します。
|
|
W0591055
|
入力ファイル名が指定されていませんでした。この変換を無視します。
|
-lオプションで指定されたリスト・ファイルに入力ファイルの指定がない箇所があります。
|
|
W0591151
|
stringをCC-RLの形式に変更できませんでした。
|
stringをCC-RLの形式に変更できませんでした。入力ファイルを修正してください。
|