ルネサス
top
API関数
関数リファレンス
電圧検出回路
R_LVD_Stop_VBAT
R_LVD_Stop_VBAT
VBAT端子の電圧検出機能を動作禁止状態に設定します。
[指定形式]
void R_LVD_Stop_VBAT ( void );
[引数]
なし
[戻り値]
なし
前のトピックスへ
R_LVD_Stop_VDD
次のトピックスへ
R_LVD_Stop_VRTC
目次
R_LVD_Create
R_LVD_Create_UserInit
r_lvd_interrupt
r_lvd_vddinterrupt
r_lvd_vbatinterrupt
r_lvd_vrtcinterrupt
r_lvd_exlvdinterrupt
R_LVD_InterruptMode_Start
R_LVD_Start_VDD
R_LVD_Start_VBAT
R_LVD_Start_VRTC
R_LVD_Start_EXLVD
R_LVD_Stop_VDD
R_LVD_Stop_VBAT
R_LVD_Stop_VRTC
R_LVD_Stop_EXLVD
R_LVI_Create
R_LVI_Create_UserInit
r_lvi_interrupt
R_LVI_InterruptMode_Start