ルネサス
top
API関数
関数リファレンス
タイマRJ
R_TMR_RJ0_Start
R_TMR_RJ0_Start
16ビット・タイマRJ0のカウント処理を開始します。
[指定形式]
void R_TMR_RJ0_Start ( void );
[引数]
なし
[戻り値]
なし
前のトピックスへ
r_tmr_rj0_interrupt
次のトピックスへ
R_TMR_RJ0_Stop
目次
R_TMR_RJ0_Create
R_TMR_RJ0_Create_UserInit
r_tmr_rj0_interrupt
R_TMR_RJ0_Start
R_TMR_RJ0_Stop
R_TMR_RJ0_Set_PowerOff
R_TMR_RJ0_Get_PulseWidth
R_TMRJ0_Create
R_TMRJ0_Create_UserInit
r_tmrj0_interrupt
R_TMRJ0_Start
R_TMRJ0_Stop
R_TMRJ0_Set_PowerOff
R_TMRJ0_Get_PulseWidth