ルネサス
top
コンパイラ言語仕様
基本言語仕様
静的変数の初期化
4.1.8 静的変数の初期化
この項では,静的変数の初期化について説明します。
前のトピックスへ
データ,および関数の配置条件
次のトピックスへ
アドレス演算による初期化
目次
未規定の項目
未定義の項目
処理系依存
C99言語機能
ANSI規格に厳密な処理オプション
データの内部表現と領域
データ,および関数の配置条件
静的変数の初期化
アドレス演算による初期化
farアドレスをnearアドレスにキャスト後,さらにfarアドレスに変換する場合