メモリ・マッピングの状況を表示します。
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
注意 | プログラム実行中は,このダイアログをオープンすることはできません。 |
[各エリアの説明]
このエリアは常に無効です。
マイクロコントローラ内のメモリ・マッピングの情報を表示します。
このエリアを編集することはできません。
|
メモリ種別
|
メモリ種別を表示します。
|
|
アドレス範囲
|
アドレス範囲を<開始アドレス>-<終了アドレス>で表示します。
“0x”を付与した16進数表示固定です。
|
|
サイズ
|
サイズを10進数で表示します(単位:バイト/Kバイト注)。
|
|
アクセス幅
|
アクセス幅を表示します(単位:ビット)。
|
注 | 1024の倍数の場合のみ,Kバイト単位で表示します。 |
[機能ボタン]
|
|
|
|
OK
|
このダイアログをクローズします。
|
|
キャンセル
|
このダイアログをクローズします。
|
|
ヘルプ
|
このダイアログのヘルプを表示します。
|