設定したアクセス系イベントのアドレス条件,データ条件,およびパス・カウント条件【IECUBE】【シミュレータ】を編集します。
編集は,イベント パネルにおいて,編集したいアクセス系イベント注にキャレットを移動したのち,コンテキスト・メニュー→[条件の編集...]を選択することでオープンする詳細 ダイアログ(アクセス・イベント)にて行います。
イベント パネル上の次のイベントが対象となります。 |
まず,[比較条件]において,アドレスの比較条件をドロップダウン・リストより選択します。
次に,選択した比較条件に応じて下段に表示される指定欄において,アドレス値を指定します。
|
選択することにより下段に表示される[アドレス]において,比較対象となるアドレス値をアドレス式で直接入力により指定します。 |
|
|
選択することにより下段に表示される[開始アドレス]/[終了アドレス]において,アドレス範囲となる開始アドレスと終了アドレスをアドレス式で直接入力により指定します。 |
|
なお,指定したアドレス値に対するアドレス・マスク値を指定することができます。【シミュレータ】
この場合は,[アドレス・マスクを使用する]において,[はい]を選択したのち,下段に表示される[マスク値]において,16進数のアドレス・マスク値を直接入力により指定してください。
[アドレス]において,現在設定されているアクセス系イベントのアドレスが表示されます。
設定アドレスを変更する場合は,アドレス値をアドレス式で直接入力により指定します。
[アクセス種別]において,アクセス種別を次のドロップダウン・リストより指定します。
[アクセス・サイズ]において,アクセス・サイズを次のドロップダウン・リストより指定します。
まず,[比較条件]において,データの比較条件を次のドロップダウン・リストより指定します。
次に,選択した比較条件に応じて下段に表示される指定欄において,データ値を指定します。
[データ・マスクを使用する]において,データ値に対するマスク値を指定する場合は[はい]を選択します。[はい]を選択することにより下段に表示される[マスク値]において,5桁までの16進数のデータ・マスク値を直接入力により指定してください。
アクセス系イベントのパス・カウント条件を編集することができます。
パス・カウント値を,1〜65535の範囲の10進数で直接入力により指定してください。