ルネサス
2. ポート設定
端子の機能を設定します。
プロジェクト・ツリーの[コード生成(設計ツール)]から[ポート]をダブルクリックしてください。ポートのパネルが表示されます。
[ポート6]タブを選択し,以下のように設定をしてください。
使用端子を決定します。下図回路イメージを参考にしてください。ポート6の2ビット目と3ビット目を出力として使用します。QB-R5F100LE-TBでは,それぞれがLED1とLED2に接続されています。