![]()

作成するプログラムの作業手順を説明します。
※ CS+のインストールを完了してから作業を行って下さい。
|
コード生成 :使用するマイコン内蔵周辺機能の設定をします。設定が終わったらコード生成します。 |
![]()

|
端子配置/端子図 :使用する端子を確認します。 |
![]()

|
コーディング :プログラムを編集します。 (サンプル・プログラムをコピー&ペーストします。) |
![]()

|
ビルド :プログラムをビルドします。 (エラーがでたら,プログラムを再編集してください。) |
![]()

|
デバッグ :QB-R5F100LE-TBとE1を用いてプログラムのデバッグをします。 |