![]()

アクセス・ブレークの解除
先ほど設定したアクセス・ブレークの解除を行います。
まず,イベントという機能を説明します。イベントとは,フェッチ,リード,ライトなどマイコンの動作を指しています。そして,イベントはブレーク,トレース等の各デバッグ機能のアクション・トリガとして利用できます。先ほどのアクセス・ブレークは,g_count(ある特定の番地)に10が書き込まれたら(ライトされたら)ブレークするというイベントでした。
|
メニューの[表示]から[イベント]を選択してください。 |


|
イベント・パネルが表示されるので[ハードウエア・ブレーク0001]を選択してください。 |


|
削除ボタンを左クリックしてください。アクセス・ブレークの解除ができます。 |


|
イベント・パネルから[ハードウエア・ブレーク1]が削除されたことを確認してください。 |


|
ワンポイント・アドバイス |
アクセス・ブレークについて
アクセス・ブレークは変数がある値になったときにブレークできますが,ひとつの使い方として,「この変数がこのような値になるはずがない」といったバグに直面したとき,変数が想定外の数値になった場所を特定するのに役立ちます。