![]()

1. 特特長
RL78/G13ターゲット・ボード(QB-R5F100LE-TB)の特長
●RL78/G13(R5F100LEA)搭載
●メイン・クロック20MHz(発振子を搭載)で高速動作可能(1.8V〜5.5V供給時)
●フラッシュメモリ:64KB、RAM:4KBを内蔵
●プログラミング、オンチップ・デバッグに両対応
●LED2個、SW1個を搭載しており簡単なテストが可能
●ユニバーサル・エリア(2.54mmピッチ)を搭載
●マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
●鉛(Pb)フリー対応品
RL78/G13ターゲット・ボード(QB-R5F100LE-TB)のハードウエア仕様
|
CPU R5F100LEA |
メイン・クロック 動作周波数 |
20MHz(ボード上に搭載) |
|
搭載部品 |
CN1,CN2:周辺ボードコネクタ(2.54mmピッチ) 40pinソケットx2(パットのみ) | |
|
14pinコネクタ(E1接続用) | ||
|
PowerLED:LED赤x1(LED3) | ||
|
評価用LED:LED黄x2(LED1はP6.2,LED2はP6.3へ接続) | ||
|
評価用SW:SW1(INTP0へ接続) | ||
|
20MHz発振子(X1,X2へ接続) | ||
|
動作電圧 |
1.8V〜5.5V(20MHz発振子使用) | |