全般にかかわる設定のうち,Pythonコンソールに関連した設定を行います。
図 A.55  | オプション ダイアログ([全般 - Pythonコンソール]カテゴリ)  | 
 
 
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
[各エリアの説明]
Pythonコンソールの表示桁数を指定します。
キーボードより5000〜100000の数値を直接入力するか(半角数字のみ),または 
 ボタンにより数値を選択することで指定します。デフォルトでは10000が指定されています。
備考  | 本項目は,CS+ Pythonプロパティ「common.ViewLine」でも設定/参照することができます。  | 
 
| 
 | 
 
Python関数の実行時に例外を発生させます。 
 | 
| 
 | 
 
Python関数の実行時に例外を発生させません(デフォルト)。 
 | 
 
備考  | 本項目は,CS+ Pythonプロパティ「common.ThrowExcept」でも設定/参照することができます。  | 
 
| 
 | 
 
Pythonコンソールの起動時に外部ツールと連携する機能を有効にします(デフォルト)。 
 | 
| 
 | 
 
Pythonコンソールの起動時に外部ツールと連携する機能を無効にします。 
 | 
 
備考  | 本項目は,CS+ Pythonプロパティ「common.UseRemoting」でも設定/参照することができます。  | 
 
(4)  | [アクティブ・プロジェクト変更時の表示をクリアする]  | 
 
| 
 | 
 
アクティブ・プロジェクト変更時にPythonコンソールの表示をクリアします(デフォルト)。 
 | 
| 
 | 
 
アクティブ・プロジェクト変更時にPythonコンソールの表示をクリアしません。 
 | 
 
備考  | 本項目は,CS+ Pythonプロパティ「common.ConsoleClear」でも設定/参照することができます。  | 
 
(5)  | [CS+用Python関数の実行結果を表示する]  | 
 
| 
 | 
 
CS+用Python関数の実行結果をPythonコンソールに表示します(デフォルト)。 
 | 
| 
 | 
 
CS+用Python関数の実行結果をPythonコンソールに表示しません。 
 | 
 
備考  | 本項目は,CS+ Pythonプロパティ「common.ViewOutput」でも設定/参照することができます。  | 
 
[機能ボタン]
| 
 | 
 | 
| 
 
すべて初期値に戻す 
 | 
 
本ダイアログのすべての設定項目をデフォルトの状態に戻します。 
ただし,[全般 - 外部ツール]カテゴリでは,新規登録した内容の削除は行いません。 
 | 
| 
 
OK 
 | 
 
変更した設定内容を適用し,本ダイアログをクローズします。 
 | 
| 
 
キャンセル 
 | 
 
変更した設定内容を無効とし,本ダイアログをクローズします。 
 | 
| 
 
適用 
 | 
 
変更した設定内容を適用します(本ダイアログをクローズしません)。 
 | 
| 
 
ヘルプ 
 | 
 
本ダイアログのヘルプを表示します。 
 |