2.4.6  プロジェクト・フォルダをエクスプローラで開く
 
プロジェクト・ツリーから,プロジェクト(メイン・プロジェクト,またはサブプロジェクト)のプロジェクト・ファイルが存在しているフォルダをエクスプローラで開くことができます。
プロジェクト・ノード,またはサブプロジェクト・ノードを選択し,コンテキスト・メニューの[エクスプローラでフォルダを開く]を選択してください。
図 2.23  | [エクスプローラでフォルダを開く]項目(プロジェクトの場合)  | 
 
備考  | 各ファイルのコンテキスト・メニューの[エクスプローラでフォルダを開く]を選択した場合は,選択しているファイルが存在しているフォルダをエクスプローラで開きます。  |