テンプレート・クラス中に定義されたメンバ関数の[開始アドレス]/[終了アドレス]列には,“-”が表示されます。  | 
テンプレート関数/テンプレート・クラス中に定義されているメンバ関数内で参照している関数の参照回数は計数されません。  | 
関数の引数にsigned char 型を指定している関数とchar 型を指定しているオーバーロード関数が定義されている場合,[開始アドレス]/[終了アドレス]/[コード・サイズ[バイト]]列には,“-”が表示されます。  | 
デフォルトの設定では,テンプレート関数/テンプレート・クラス中に定義されているメンバ関数は表示されません。プロパティ パネルの[設定]タブ上の[全般]カテゴリ内[定義箇所がない関数/変数をコール・グラフの表示対象とする]プロパティの指定を[はい]にして表示させてください。  |