|
割り込みイベント詳細設定ダイアログ【シミュレータ】
|
イベント パネル上で選択した割り込みイベントの詳細情報の表示,および変更を行います。
図 A.63 | 割り込みイベント詳細設定ダイアログ【シミュレータ】 |
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- | イベント パネル上において,詳細情報を編集したい割り込みイベントにキャレットを移動したのち,コンテキスト・メニュー→[条件の編集...]を選択 |
[各エリアの説明]
イベント パネル上で選択している割り込みイベントの詳細情報を,カテゴリのリスト形式で表示し,設定の変更を直接行うことができるエリアです。
詳細情報表示/変更エリアで選択したカテゴリやプロパティの簡単な説明を表示します。
[ツールバー]
|
|
詳細情報表示/変更エリアにてカテゴリを表示にします。
|
|
|
詳細情報表示/変更エリアにてカテゴリを非表示にしてプロパティ項目のみを昇順に並び替えます。
|
[カテゴリの説明]
|
アドレス
|
割り込みイベントが設定されているアドレスを表示します。
ここでは,アドレス値を指定することはできません。
|
|
デフォルト
|
選択したイベントに依存
|
|
変更方法
|
変更不可
|
|
パス・カウント
|
パス・カウントを10進数で指定します。
パス・カウント分のイベント条件を満たした時点で,イベント成立となります。
|
|
デフォルト
|
1
|
|
変更方法
|
キーボードからの直接入力
|
|
指定可能値
|
1〜16383
|
|
割り込みベクタ
|
割り込みベクタを指定します。
|
|
デフォルト
|
選択したイベントに依存
|
|
変更方法
|
キーボードからの直接入力
|
|
指定可能値
|
0x00〜0xFF
|
|
優先順位
|
割り込み優先順位を指定します。
|
|
デフォルト
|
選択したイベントに依存
|
|
変更方法
|
キーボードからの直接入力
|
|
指定可能値
|
1〜8
8を指定した場合は,高速割り込みとして動作します。
1〜16
16を指定した場合は,高速割り込みとして動作します。
|
[機能ボタン]
|
|
|
|
OK
|
ダイアログで指定した詳細設定を割り込みイベントに設定し,このダイアログをクローズします。
|
|
キャンセル
|
設定を無効とし,このダイアログをクローズします。
|
|
ヘルプ
|
このダイアログのヘルプを表示します。
|