この節では,プログラムの実行時間の計測方法について説明します。
| 
注意 1. | 【EZ Emulator【RX200シリーズ】】端子リセットを入れた場合,EZ Emulatorからの再実行時に実行時間はクリアされます。
 | 
| 
注意 2. | 【E1/E20/EZ Emulator【RX600シリーズ】】割り込み/例外発生回数とRTE/RTFI命令の発行回数が同じで,それぞれ対応付けが取れる場合であることを前提としています。もし,割り込み/例外発生回数とRTE/RTFI命令の発生回数が異なる場合,それぞれの対応付けが取れないため,正しく処理サイクルを計測することができません。
 なお,ネストは16回分までしか保持できません。したがって,17回以上の割り込み・例外でネストが発生した場合,正しく計測ができません。
 |