次のツールバーのボタンをクリックすることで,用途に応じて表示モードを変更することができます。
ただし,トレース機能が動作中の場合は無効となります。
|
|
|
|
|
|
混合表示モード
|
命令(逆アセンブル)/ラベル名/ソース・テキスト(対応するソース行)/ポイント・トレース結果を表示します(デフォルト)。
|
|
|
逆アセンブル表示モード
|
命令(逆アセンブル)/ラベル名/ポイント・トレース結果を表示します。
|
|
|
ソース表示モード
|
ソース・テキスト(対応するソース行)を表示します。
ただし,デバッグ情報が存在しない箇所を実行した場合は,“デバッグ情報のない区間の実行”と表示します。
|
図 2.143 | ソース表示モードの例(トレース パネル) |