2.10.2.1
使用するブレークポイントの種別/動作を設定する【E1】【E20】【EZ Emulator】
使用するブレークポイントの種別/動作の設定は,プロパティ パネルの[デバッグ・ツール設定]タブ上の[ブレーク]【E1】【E20】【EZ Emulator】カテゴリ内で行います。
図 2.103 | [ブレーク]カテゴリ【E1】【E20】【EZ Emulator】 |
[優先的に使用するブレークポイントの種類]プロパティで,マウスのワンクリック操作で設定するブレークポイントの種別を指定します。
ただし,指定した種類のブレークポイントの設定数が制限を越える場合(「2.17.7.1 有効イベント数の制限」参照),もう一方の種類のブレークポイントが使用されます。
ブレークポイントの用途に合わせて,次のドロップダウン・リストから選択します。
|
ソフトウエア・ブレーク
|
指定したアドレスの命令コードを一時的にブレーク用の命令に書き換え,その命令を実行した際にプログラムを停止させます。
設定すると,ソフトウエア・ブレーク・イベントとして扱われます。
|
|
ハードウエア・ブレーク
|
デバッグ・ツールが,プログラム実行中にブレーク条件を逐次確認し,条件を満たした際にプログラムを停止させます(デフォルト)注。
設定すると,ハードウエア・ブレーク・イベントとして扱われます。
|
注 1. | ハードウエア・ブレークは,指定したアドレスの命令実行前にブレークする“実行前ブレーク”であり,デバッグ・ツールの資源を用いて実現している機能です。 |
注 2. | 外部アドレス空間へのソフトウエア・ブレーク・イベントは設定できません。 |