ルネサス
CPUをリセットしたのち,リセット番地からプログラムの実行を開始します。
操作は,デバッグ・ツールバーの ボタンをクリックします。
この操作によりプログラムの実行を開始した場合,次のいずれかの状態までその実行を続けます。
-
ボタンのクリック(「2.10.1 プログラムの実行を手動で停止する」参照)
PCがブレークポイントに到達(「2.10.2 任意の場所で停止する(ブレークポイント)」参照)
ブレーク・イベント条件の成立(「2.10.3 任意の場所で停止する(ブレーク・イベント)【E1】【E20】【EZ Emulator】」,「2.10.4 変数/I/Oレジスタへのアクセスで停止する」参照)
その他のブレーク要因の発生
備考
この操作は, ボタンをクリックしたのち, ボタンをクリックした場合と同等です。