ブックマーク設定位置の表示や,ブックマークの削除を行います。
 
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
-  | ブックマーク・ツールバーの  
 ボタンをクリック  | 
 
-  | [編集]メニュー→[ブックマーク]→[ブックマークをリスト表示する...]を選択  | 
 
-  | エディタ パネルにおいて,コンテキスト・メニューの[ブックマーク]→[ブックマークをリスト表示する...]を選択  | 
 
[各エリアの説明]
登録しているブックマークをリスト表示します。
表示は,[ブックマーク]のファイル名のアルファベット順で表示します。同じファイル中のブックマークについては,行番号順に表示します。
エディタ パネルにブックマークが追加された場合,ブックマーク情報が追加されます。
ブックマーク・リスト表示エリアにおいて,行をダブルクリックすることにより,該当ブックマーク位置にキャレットを移動します。
ブックマーク登録しているファイル名(パスなし)を表示します。
ブックマーク登録している行番号を表示します。
ブックマーク登録しているファイルのパスを表示します。
| 
 
表示 
 | 
 
選択しているブックマーク位置に,キャレットを移動します。 
ただし,ブックマークが選択されていない場合,複数個のブックマークを選択している場,またはブックマークが登録されていない場合は,無効となります。 
 | 
| 
 
削除 
 | 
 
選択しているブックマークを削除します。複数個のブックマークを選択している場合は,選択しているすべてのブックマークを削除します。 
ただし,ブックマークが選択されていない場合,またはブックマークが登録されていない場合は,無効となります。 
 | 
| 
 
すべて削除 
 | 
 
登録しているすべてのブックマークを削除します。 
ブックマークが登録されていない場合は,無効となります。 
 | 
 
注意  | エディタ パネルをクローズしても,登録したブックマークは削除されません。 
ただし,ファイルを新規作成後に一度も保存していないエディタ パネルをクローズした場合,登録したブックマークは削除されます。  | 
 
[機能ボタン]
| 
 | 
 | 
| 
 
前へ 
 | 
 
選択しているブックマークの前のブックマーク位置に,キャレットを移動します。 
以下の場合は,無効となります。 
 | 
| 
 
次へ 
 | 
 
選択しているブックマークの次のブックマーク位置に,キャレットを移動します。 
以下の場合は,無効となります。 
 | 
| 
 
閉じる 
 | 
 
このダイアログをクローズします。 
 | 
| 
 
ヘルプ 
 | 
 
このダイアログのヘルプを表示します。 
 |