以下に示す表は変数一覧情報パネルで表示される項目の一覧です。詳細な内容は,ヘルプに記載されていますので参照してください。
なお,静的情報はビルドが完了した後に表示できる項目で,動的情報はデバッグ・ツールに接続後,プログラムを実行した後に表示できる項目です。動的情報が表示できるかは,デバッグ・ツールの機能に依存します。例えばトレース機能がない場合は,リード回数やライト回数は表示できません。
|
表示項目 |
概要 |
静的/動的 |
|
変数名 |
Cソースで定義/参照されている変数名 |
静的 |
|
ファイル名 |
変数が定義されているファイル名 |
静的 |
|
ファイル・パス |
変数が定義されているファイルの絶対パス |
静的 |
|
インポート |
変数情報の取得先 |
静的 |
|
属性 |
staticやconstといった変数の属性 |
静的 |
|
型 |
変数の型 |
静的 |
|
メンバ |
構造体/共用体のメンバ |
静的 |
|
アドレス |
変数の配置アドレス |
静的 |
|
サイズ |
変数のサイズ |
静的 |
|
参照回数 |
プログラム中で変数が参照されている数 |
静的 |
|
リード回数 |
プログラム実行の結果,変数がリードされた回数 |
動的 |
|
ライト回数 |
プログラム実行の結果,変数がライトされた回数 |
動的 |
|
リード/ライト回数 |
プログラム実行の結果,変数がリード/ライトされた回数 |
動的 |
|
最小値 |
プログラム実行の結果,変数に格納された最小値 |
動的 |
|
最大値 |
プログラム実行の結果,変数に格納された最大値 |
動的 |
|
データ・カバレッジ |
定義された変数のアクセス網羅率 |
動的 |
|
合計値 |
ファイルを単位とした上記項目の合計 |
− |