![]()

作成するプログラムと,Renesas Starter Kit for RX610 (R0K556100S000BE)の概要を説明します。
1. 体験プログラムの概要
今回体験するプログラムは2つのLEDを交互に点滅させる簡単なプログラムです。プログラムの詳しい説明は付録の「サンプル・プログラムの説明」を参照してください。


LEDが交互に点滅します
2. Renesas Starter Kit for RX610 (R0K556100S000BE)の概要
ターゲット・ボードとして用いるR0K556100S000BE の概要は以下のとおりです。
スイッチは下記の通りに設定してください。
R0K556100S000BE について詳しく知りたい方は,付録の「R0K556100S000BEの仕様」を参照してください。


評価用LED2 :ポート33(P33)がLOWで赤色に発光します。
評価用LED3 :ポート36(P36)がLOWで赤色に発光します。
E1(14pinコネクタ) :オンチップ・デバッグに使用します。
MDE :L側に短絡(MCUをリトルエンディアンで使用)してください。
MD0 :開放してください。(MCUをシングルチップモードに設定します)
MD1 :開放してください。
EMLE :L側に短絡してください。
J12 :2-3側に短絡してください。
J5 :開放してください。(E1から電源を供給します。)
J13 :2-3側に短絡してください。
|
ワンポイント・アドバイス |
ターゲット・ボードのエンディアンについて
本演習で使用するプログラムはリトルエンディアンで動作するため、ターゲット・ボードのエンディアン設定をリトルエンディアンにしています。
ビッグエンディアンで動作するプログラム使用する場合はターゲット・ボード上のスイッチMDEをH側に短絡してください。