関数一覧 パネル/変数一覧 パネル上の情報値は,各項目ごとに,その内容による昇順/降順で表示することができます。
操作は,対象の項目名をマウスによりクリックすることで行います(クリックの繰り返しにより,昇順表示/降順表示が切り替わります)。
ソート方法は,ソート対象の項目の情報値が数値(10進数/16進数)の場合は数値の大小により行われ,それ以外の場合(文字列など)は,文字コード順に行われます。
なお,ソート表示を行っている項目名には次のマークが表示されます。
| 
 | 
 | 
| 
 
 
  
 | 
 
昇順表示を行っていることを示します。 
再びマウスによりクリックすることで,降順表示に切り替わります。 
 | 
| 
 
 
  
 | 
 
降順表示を行っていることを示します。 
再びマウスによりクリックすることで,昇順表示に切り替わります。 
 | 
 
備考  | [Shift]キーを押下しながらマウスによりクリックすることで,複数の項目に対してソート表示を行うことができます。  |