-   
 rot_rdq
 irot_rdq
 
-   
 
| 
 ER      rot_rdq ( PRI tskpri );
 
 
 
 ER      irot_rdq ( PRI tskpri );
 | 
 
 
 
| 
 MOV     A, #tskpri
 
 CALL    !!_rot_rdq
 
 
 
 MOV     A, #tskpri
 
 CALL    !!_irot_rdq
 | 
 
 
 tskpriで指定された優先度に対応したレディ・キューの先頭タスクを最後尾につなぎかえ,タスクの実行順序を明示的に変更します。
 
 備考1 本サービス・コールでは,回転要求のキューイングが行われません。このため,該当優先度に対応したレディ・キューにタスクが1つもキューイングされていなかった場合には,何も処理は行わず,エラーとしても扱いません。
 
 備考2 本サービス・コールを周期ハンドラなどから一定周期で発行することにより,ラウンドロビン・スケジューリングを実現することができます。
 
 備考3 レディ・キューは,優先度をキーとしたハッシュ・テーブルであり,実行可能な状態(READY状態,またはRUNNING状態)へと遷移したタスクがFIFO順でキューイングされます。
このため,スケジューラは,起動された際にレディ・キューの優先度高位から“タスクの検出処理”を実行し,キューイングされているタスクを検出した際には,該当優先度の先頭タスクにCPUの利用権を与えることにより,RI78V4の
スケジューリング方式を実現しています。