-   
 sta_tsk
 ista_tsk
 
-   
 
| 
 ER      sta_tsk ( ID tskid, VP_INT stacd );
 
 
 
 ER      ista_tsk ( ID tskid, VP_INT stacd );
 | 
 
 
 
| 
 MOVW    BC, #stacd_lo
 
 MOVW    DE, #stacd_hi
 
 MOV     A, #tskid
 
 CALL    !!_sta_tsk
 
 
 
 MOVW    BC, #stacd_lo
 
 MOVW    DE, #stacd_hi
 
 MOV     A, #tskid
 
 CALL    !!_ista_tsk
 | 
 
 
 tskidで指定されたタスクをDORMANT状態からREADY状態へと遷移させます。
 
 これにより,対象タスクは,初期優先度に対応したレディ・キューの最後尾にキューイングされ,RI78V4のスケジューリング対象となります。
 
 備考1 本サービス・コールでは,起動要求のキューイングが行われません。このため,対象タスクがDORMANT状態以外の場合には,状態操作処理は実行されず,戻り値として“E_OBJ”が返されます。
 
 備考2 本サービス・コールの発行により起動されたタスクには,起動コードとして“
stacd”が引き渡されます。