-   
 tsnd_dtq
 
-   
 
| 
 ER      tsnd_dtq ( ID dtqid, VP_INT data, TMO tmout );
 | 
 
 
 
| 
 MOVW    DE, !LOWW(_data+0x00002)
 
 MOVW    BC, !LOWW(_data)
 
 MOVW    AX, #tmout_hi
 
 PUSH    AX
 
 MOVW    AX, #tmout_lo
 
 PUSH    AX
 
 MOV     A,  #dtqid
 
 CALL    !!_tsnd_dtq
 | 
 
 
 
|  |  |  | 
|  | 
 ID      dtqid;
 |  | 
|  | 
 VP_INT  data;
 |  | 
|  | 
 TMO     tmout;
 |  | 
 
 dtqidで指定されたデータ・キューのデータ・キュー領域に
dataで指定されたデータを書き込みます。
 
 ただし,本サービス・コールを発行した際,対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータを書き込むための空き領域が存在しなかった場合には,データの書き込みは行わず,自タスクを対象データ・キューの送信待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からタイムアウト付きのWAITING状態(データ送信待ち状態)へと遷移させます。
 
 なお,データ送信待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,データ送信待ち状態からREADY状態へと遷移します。
 
  
|  |  | 
| 
 rcv_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域に空き領域が確保された
 |  | 
| 
 prcv_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域に空き領域が確保された
 |  | 
| 
 trcv_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域に空き領域が確保された
 |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
 
 また,本サービス・コールを発行した際,対象データ・キューの受信待ちキューにタスクがキューイングされていた場合には,データの書き込みは行わず,該当タスクにデータを渡します。これにより,該当タスクは,受信待ちキューから外れ,WAITING状態(データ受信待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。
 
 備考1 データを対象データ・キューのデータ・キュー領域に書き込む際の書き込み方法は,データの送信要求を行った順に行われます。
 
 備考2 自タスクを対象データ・キューの送信待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,コンフィギュレーション時に定義された順(FIFO順)に行われます。