-   
 
 ter_tsk
 
-   
 
 tskidで指定されたタスクを強制的にDORMANT状態へと遷移させます。これにより,対象タスクは,RI850V4のスケジューリング対象から除外されます。
 
 ただし,本サービス・コールを発行した際,対象タスクの起動要求がキューイングされていた(起動要求カウンタが0x0以外の値であった)場合には,対象タスクの状態操作(DORMANT状態への状態遷移処理)を行ったのち,対象タスクの起動(DORMANT状態からREADY状態への状態遷移処理)もあわせて行われます。
 
 備考	 本サービス・コールでは,対象タスクの状態操作(DORMANT状態への状態遷移処理)を行う際に,
 
 といった情報をタスク生成時に設定される値で初期化しています。
また,対象タスクがミューテックスをロックしていた場合には,ロック状態の解除(
unl_mtxと同等の処理)もあわせて行われます。
 
 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 -	 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した
  
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 |