指定したコア向けのオブジェクトを生成することを指定します。
[指定形式]
-Xcommonオプションを指定した場合,G3M向けオブジェクトを生成します。
[詳細説明]
- | コアcore向けのオブジェクトを生成することを指定します。 |
- | coreに指定可能なものを以下に示します。
これ以外のものを指定した場合は,エラーとなります。 |
|
g3m
|
G3M向けオブジェクトを生成します。
|
|
g3k
|
G3K向けオブジェクトを生成します。
|
|
g3mh
|
G3MH向けオブジェクトを生成します。
|
|
g3kh
|
G3KH向けオブジェクトを生成します。
|
[使用例]
- | G3M向けオブジェクトを生成することを指定します。 |
>ccrh -Xcpu=g3m -c -Xcommon=rh850 main.c
|