関数呼び出しの分岐命令の生成を制御します。
[指定形式]
 
関数呼び出しの分岐に対して,jarl,およびjr命令を生成します。
[詳細説明]
-  | numに指定可能なものを以下に示します。 
これ以外のものを指定した場合は,エラーとなります。  | 
 
| 
 
22 
 | 
 
関数呼び出しの分岐に対して,jarl,およびjr命令を生成します。 
 | 
| 
 
32 
 | 
 
関数呼び出しの分岐に対して,jarl32,およびjr32命令を生成します。 
 | 
 
 
[使用例]
-  | 関数呼び出しの分岐に対して,jarl32,およびjr32命令を生成します。  | 
 
>ccrh -Xcall_jump=32 -Xcommon=rh850 main.c 
 |