外部定義シンボルをシンボル・アドレス・ファイルに出力します。
[指定形式]
-FSymbol=section[,section]... 
 | 
 
 
なし
[詳細説明]
-  | セクションsection内の外部定義シンボルをアセンブラ制御命令形式でファイル(シンボル・アドレス・ファイル)に出力します。 
ファイル名は“出力ファイル名.fsy”となります。  | 
 
[使用例]
-  | セクションsct2,sct3内の外部定義シンボルをシンボル・アドレス・ファイルtest.fsyに出力します。  | 
 
>rlink a.obj b.obj -fsymbol=sct2,stc3 -output=test.abs 
 | 
 
 
シンボル・アドレス・ファイルtest.fsyの出力例を以下に示します。
;RENESAS OPTIMIZING LINKER GENERATED FILE xxxx.xx.xx 
;fsymbol = sct2,sct3 
  
;SECTION NAME = sct2 
    .public _f 
_f .equ 0x0 
    .public _g 
_g .equ 0x16 
;SECTION NAME = sct3 
    .public _main 
_main .equ 0x20 
 | 
 
[備考]
-  | 本オプションは,-form={object|relocate|library}オプション,または-stripオプションを 指定した場合は無効となります。  |