コンパイラを起動したときのコマンドで指定されたファイル名とオプションを表示します。
コンパイラのコマンド指定情報は、リストファイルの先頭に出力されます。
コマンド指定情報の出力例を示します。
;*** CPU TYPE *** (1)
;-ISA=RXV1
;*** COMMAND PARAMETER *** (2)
;-output=src=C:\tmp\elp1894\sample.src
;-nologo
;-show=source
;sample.c
|
|
|
|
|
|
選択されているマイコン
|
|
|
コンパイラに渡したファイル名とオプション]
|