CC-RXでは、拡張機能を実現するために次の字句をキーワードとして追加しています。これらの字句もANSI-Cのキーワードと同様、ラベルや変数名として使用することはできません。
次に、CC-RXで追加されているキーワード一覧を示します。
 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 
1 
 | 
 
#pragma STDC CX_LIMITED_RANGE 
#pragma STDC FENV_ACCESS 
#pragma STDC FP_CONTRACT 
 | 
 
予約キーワード。C99言語選択時のみ有効。 
(C99言語の文法確認のみ行い、内容は無視します。) 
 | 
| 
 
2 
 | 
 
#pragma キーワード 
 | 
 
言語拡張機能を提供します。 
「4.2.3  #pragma指令 」を参照ください。 
 | 
| 
 
3 
 | 
 
__evenaccess 
 | 
 
変数の型のサイズのアクセスを保証 
 | 
| 
 
4 
 | 
 
far 
_far 
near 
_near 
 | 
 
予約キーワード 
(型名として認識しますが、無視します。) 
 | 
| 
 
5 
 | 
 
_RAM_BASE 
 | 
 
予約キーワード 
ただし、-base=ramオプション指定時のみ。 
 | 
| 
 
6 
 | 
 
_ROM_BASE 
 | 
 
予約キーワード 
ただし、-base=romオプション指定時のみ。 
 | 
| 
 
7 
 | 
 
_PID_TOP 
 | 
 
予約キーワード 
ただし、-pidオプション指定時のみ。 
 | 
| 
 
8 
 | 
 
_builtin_xxx  
 | 
 
予約キーワード 
_builtin_から始まる名前を意味します。 
 |