RI600PXのセマフォ情報(セマフォ名,IDなど)を表示します。
- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
RI600PXのセマフォ情報(セマフォ名,IDなど)を表示します。
なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
|
|
セマフォの現在状態を示すアイコン,およびセマフォの名前を以下の形式で表示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
セマフォの待ちキューにタスクがキューイングされている場合に限り,待ちタスク情報(タスク名,IDなど)を表示します。
なお,待ちタスク情報についての詳細は,
[タスク]タブを参照してください。
マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
|
|
表項目を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
|
セマフォ名,ID,キュー状態,現在の資源数,最大資源数,初期資源数,属性
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
リアルタイム OS リソース情報パネルの表示項目を初期状態に戻します。
|