RI600V4のメモリ・エリア情報(領域名,先頭アドレスなど)を表示します。
- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
RI600V4のメモリ・エリア情報(領域名,先頭アドレスなど)を表示します。
なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
|
|
|
|
|
固定割込みベクタ・テーブルのセクションが割り付けられる領域
|
|
|
可変割込みベクタ・テーブルのセクションが割り付けられる領域
|
|
|
システム・スタックのセクションが割り付けられる領域
|
|
|
|
|
|
管理対象メモリ領域のサイズ(単位:バイト)を表示します。
|
マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
|
|
表項目を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
メモリ パネルをオープンし,管理対象メモリ領域の内容を表示します。
|
|
|
リアルタイム OS リソース情報パネルの表示項目を初期状態に戻します。
|