[フラッシュ・オプション設定]タブでは,マイクロコントローラに搭載されているフラッシュ・メモリのためのオプション設定を行います。
ただし,このタブは,選択しているマイクロコントローラがフラッシュ・オプションに対応している場合のみ表示されます。
【Full-spec emulator】【E1】【E20】 |
フラッシュ・オプションに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
|
フラッシュ・オプションの設定 ダイアログによる指定 フラッシュ・オプションの設定 ダイアログは,このプロパティを選択すると欄内右端に表示される[...]ボタンをクリックすることでオープンします(このパネル上でフラッシュ・メモリのオプションを指定することはできません)。 |
||||