ツールバーの次のボタンにより,このパネルのアドレス・エリア/メモリ値エリア/文字列エリアの表示形式を変更することができます。
| 
表記 | 
メモリ値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。 | 
| 
  | 
 16進数 | 
メモリ値を16進数で表示します(デフォルト)。 | 
| 
 符号付き10進数 | 
メモリ値を符号付き10進数で表示します。 | 
| 
 符号無し10進数 | 
メモリ値を符号なし10進数で表示します。 | 
| 
 8進数 | 
メモリ値を8進数で表示します。 | 
| 
 2進数 | 
メモリ値を2進数で表示します。 | 
| 
サイズ表記 | 
メモリ値のサイズの表示形式を変更する次のボタンを表示します。 | 
| 
  | 
 4ビット | 
メモリ値を4ビット幅で表示します。 | 
| 
 1バイト | 
メモリ値を8ビット幅で表示します(デフォルト)。 | 
| 
 2バイト | 
メモリ値を16ビット幅で表示します。 
対象メモリ領域のエンディアンに従って値を変換します。 | 
| 
 4バイト | 
メモリ値を32ビット幅で表示します。 
対象メモリ領域のエンディアンに従って値を変換します。 | 
| 
 8バイト | 
メモリ値を64ビット幅で表示します。 
対象メモリ領域のエンディアンに従って値を変換します。 | 
| 
エンコード | 
文字列のエンコードを変更する次のボタンを表示します。 | 
| 
  | 
 ASCII | 
文字列をASCIIコードで表示します(デフォルト)。 | 
| 
 Shift_JIS | 
文字列をShift_JISコードで表示します。 | 
| 
 EUC-JP | 
文字列をEUC-JPコードで表示します。 | 
| 
 UTF-8 | 
文字列をUTF-8コードで表示します。 | 
| 
 UTF-16 | 
文字列をUTF-16コードで表示します。 | 
| 
 Half-Precision Float | 
文字列を半精度浮動小数点数値注で表示します。 | 
| 
 Float | 
文字列を単精度浮動小数点数値注で表示します。 | 
| 
 Double | 
文字列を倍精度浮動小数点数値注で表示します。 | 
| 
 Float Complex | 
文字列を単精度浮動小数点数の複素数注で表示します。 | 
| 
 Double Complex | 
文字列を倍精度浮動小数点数の複素数注で表示します。 | 
| 
 Float Imaginary | 
文字列を単精度浮動小数点数の虚数注で表示します。 | 
| 
 Double Imaginary | 
文字列を倍精度浮動小数点数の虚数注で表示します。 | 
| 
表示 | 
表示形式を変更する次のボタンを表示します。 | 
| 
  | 
 スクロール範囲を設定... | 
スクロール範囲を設定するためのスクロール範囲設定 ダイアログがオープンします。 | 
| 
表示桁数を設定... | 
メモリ値エリアの表示桁数を設定するため,表示桁数設定 ダイアログをオープンします。 | 
| 
表示アドレス・オフセット値を設定... | 
アドレス・エリアに表示するアドレスのオフセット値を設定するため,アドレス・オフセット設定 ダイアログをオープンします。 | 
| 
注 | 浮動小数点数値表示についての詳細は,メモリ パネルの項を参照してください。 |