ツールバーの次のボタンにより,このパネルの[値]エリアの表示形式を変更することができます。
| 
表記 | 
値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。 | 
| 
  | 
 自動 | 
このパネル上の値の表記を変数ごとの規定値で表示します(デフォルト)。 | 
| 
 16進数 | 
このパネル上の値を16進数で表示します。 | 
| 
 10進数 | 
このパネル上の値を10進数で表示します。 | 
| 
 8進数 | 
このパネル上の値を8進数で表示します。 | 
| 
 2進数 | 
このパネル上の値を2進数で表示します。 | 
| 
 配列のインデックスを10進数表記 | 
このパネル上の配列のインデックスを10進数で表示します(デフォルト)。 | 
| 
 配列のインデックスを16進数表記 | 
このパネル上の配列のインデックスを16進数で表示します。 | 
| 
 Float | 
このパネル上の値をFloatで表示します。 
ただし,4バイト・データ以外,または型情報を持つ場合は,規定値で表示します。 | 
| 
 Double | 
このパネル上の値をDoubleで表示します。 
ただし,8バイト・データ以外,または型情報を持つ場合は,規定値で表示します。 | 
| 
  | 
値表示の末尾に,その値の16進数表記を“()”で囲んで併記します。 | 
| 
エンコード | 
文字列変数のエンコードを変更する次のボタンを表示します。 | 
| 
  | 
 ASCII | 
文字列変数をASCIIコードで表示します(デフォルト)。 | 
| 
 Shift_JIS | 
文字列変数をShift_JISコードで表示します。 | 
| 
 EUC-JP | 
文字列変数をEUC-JPコードで表示します。 | 
| 
 UTF-8 | 
文字列変数をUTF-8コードで表示します。 | 
| 
 UTF-16 | 
文字列変数をUTF-16コードで表示します。 |