この節では,デバッグ情報を持ったロード・モジュール・ファイルをデバッグ・ツールにダウンロードした場合のプログラムの表示方法,およびその変更方法について説明します。
ダウンロードしたプログラムの表示は,次の2つのパネルで行うことができます。
エディタ パネル  | 
逆アセンブル パネル  | 
通常,ソース・レベル・デバッグを行うためには,デバッグ情報を持つロード・モジュール・ファイルをダウンロードする必要がありますが,インテル拡張ヘキサ・ファイル(*.hex),モトローラ・Sタイプ・ファイル(*.mot),またはバイナリ・ファイル(*.bin)をダウンロード対象として,ソース・レベル・デバッグを行うことも可能です(「2.5.2.4 ロード・モジュール・フォーマット以外のファイルでソース・レベル・デバッグを行う」参照)。  |